This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:ISO124关于输入电压范围和输出电压

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/608456/iso124-iso124-about-the-input-voltage-range-and-the-output-voltage

部件号:ISO124

大家好,

客户正在使用ISO124。  

 如果VS1为+15V,-VS1连接到GND1,+VS2为15V,-VS2为-15V,是否可以正常工作?

如果正常, 在这 种情况下输入和输出电压范围是多少?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    ISO124需要两侧的双极电源才能正常工作。 如果您可以浮动VS1并使其看起来像+/-VV 7.5 ,则会起作用。