主题中讨论的其他部件:TINA-TI, LMH6552
您好,
我有一个单极信号,其摆幅介于0V和1.3V之间,我需要在差分模式下进行转换(每个输出上的共模1.575V +/- 0.675V)。 我正在尝试设计一个电路来实现这一点(我希望输入电压为0V, 正信号输出为2.2V,负电压为0.9V,而反电压为1.3V)。
我在下面设计了电路。 它似乎工作正常,但未完全平衡。 例如,一个输出中有2.2V/0.9V,另一个输出中有2.22V/0.9V,所以差动输出中有20mV的偏移。
实体是否有更好的赛道或方法来修改我的设计,使其更加平衡?
非常感谢
此致
Matthieu Baque