This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2690:单端到差动转换器

Guru**** 1372610 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMH6552
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/607379/opa2690-single-ended-to-differential-converter

部件号:OPA2690
主题中讨论的其他部件:TINA-TILMH6552

您好,

我有一个单极信号,其摆幅介于0V和1.3V之间,我需要在差分模式下进行转换(每个输出上的共模1.575V +/- 0.675V)。 我正在尝试设计一个电路来实现这一点(我希望输入电压为0V, 正信号输出为2.2V,负电压为0.9V,而反电压为1.3V)。

我在下面设计了电路。 它似乎工作正常,但未完全平衡。 例如,一个输出中有2.2V/0.9V,另一个输出中有2.22V/0.9V,所以差动输出中有20mV的偏移。

实体是否有更好的赛道或方法来修改我的设计,使其更加平衡?

非常感谢

此致

Matthieu Baque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matthieu,

    您是否考虑过为 您的应用使用全差动放大器(FDA)? 我认为您所描述的应用程序可以使用FDA (如LMH6552)来完成。 我随附了一个简单的TINA-TI原理图,该原理图应该适用于您正在尝试的操作。 以下是TINA-TI原理图:

    e2e.ti.com/.../LMH6552_5F00_FDAschematic.TSC

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    我没有考虑完全不同电位放大器,因为我不熟悉它,但这似乎是个好主意。

    在您的原理图中,唯一的黑点是我的设计中没有0.65V电压。 我只有1.575V。

    是否有办法避免这种情况?

    谢谢Matthieu Baque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可能有一个解决方案。 关于我的输入信号,我可以将其修改为0V 3.15V,而不是0V 1.3V。 在这种情况下,我可以将原理图修改为1.575V,而不是0.65V,R3=R433Ohm。

    请告诉我,如果您看到任何有关该示意图的建筑,是吗? 我会问这个问题,因为在这种情况下,我的收益不足1。

    谢谢

    Matthieu Baque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matthieu,

    是的。 可以如您所述修改原理图,我看不到任何问题。 但是,我建议您在TINA-TI中测试您的原理图,并确保电路正常工作。

    此致,
    Rohit