This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA121:基本应用问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA121, OPA277, INA116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/621101/ina121-basic-application-questions

部件号:INA121
主题中讨论的其他部分: OPA277INA116

我很难理解构建pH监测仪所需的电路设计。 我研究了可追溯到2012年的以前的线程和规格表。 我的无知正在阻碍我了解历史的某些方面。

1.我可以使用我的Adruino的5V接头为INA121供电吗?还是必须使用+V/-V电源?

2.根据我从pH传感器输出A +/- mV后所读的内容,我可以将Vref设置为添加到传感器输出中,以根据Arduino ADC端口的要求将其输出偏移到正电压范围? 对吗?

3.我是否可以使用我的Adruino的5V分路器使用1 % 电阻器为INA121提供参考电压,或者我是否只能使用额外的OA输出来提供参考电压?  

4.根据规格表的第9页图3讨论,我需要提供输入偏置电流路径。 我是否应该使用图3的陶瓷变换器示例设置pH传感器或热电偶示例?

5.我是否应该包括规格表第11页图9附加OPA277 以及电容器和电阻器? 如果是这样,我感到困惑 的是频率=1/2PI*R*C是否 表示信号噪声在低于或高于此频率时被切断?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph:

    我将对此进行研究,并在今天结束前为您的问题提供答案。

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leon先生:您有任何更新的信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    感谢您的耐心等待。 我已经回答了以下问题。

    1.我可以使用我的Adruino的5V接头为INA121供电吗?还是必须使用+V/-V电源?

    -可以有+5V电源为INA121供电。 请记住,输出电压将受VCM值的限制。 建议使用输入共模量程与输出量程计算器。 我已将链接附加到下面的计算器。

    2.根据我从pH传感器输出A +/- mV后所读的内容,我可以将Vref设置为添加到传感器输出中,以根据Arduino ADC端口的要求将其输出偏移到正电压范围? 对吗?

    正确。 下面的链接提供了一个示例。



    3.我是否可以使用我的Adruino的5V分路器使用1 % 电阻器为INA121提供参考电压,或者我是否只能使用额外的OA输出来提供参考电压?

    -强烈建议使用运算放大器的缓冲输出来提供参考电压。 这将最大限度地减少差分放大器级的负载效应,这将影响传输功能和CMRR。

    4.根据规格表的第9页图3讨论,我需要提供输入偏置电流路径。 我是否应该使用图3的陶瓷变换器示例设置pH传感器或热电偶示例?

    - pH探头作为非常弱的电池或电池,液体的pH值决定其输出电压。 探头本身用作INA121输入偏置电流的源。 使用INA121等放大器的目的是最大限度地减少pH值电池的放电。 添加电阻器肯定会给探针带来沉重的负载,并显著改变其输出电压。 下面的链接中有一个使用INA116的pH传感器电路示例。



    5.我是否应该包括规格表第11页图9附加OPA277以及电容器和电阻器? 如果是这样,我感到困惑的是频率=1/2PI*R*C是否表示信号噪声在低于或高于此频率时被切断?

    -如果您想将INA121连接起来,可以添加集成商,如数据表第11页图9所示。 这将创建高通滤波器响应,其中f-3dB =1/(2pi*r1*c1)



    此致,



    Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 非常乐于助人