Other Parts Discussed in Thread: INA121, OPA277, INA116
主题中讨论的其他部分: OPA277, INA116
我很难理解构建pH监测仪所需的电路设计。 我研究了可追溯到2012年的以前的线程和规格表。 我的无知正在阻碍我了解历史的某些方面。
1.我可以使用我的Adruino的5V接头为INA121供电吗?还是必须使用+V/-V电源?
2.根据我从pH传感器输出A +/- mV后所读的内容,我可以将Vref设置为添加到传感器输出中,以根据Arduino ADC端口的要求将其输出偏移到正电压范围? 对吗?
3.我是否可以使用我的Adruino的5V分路器使用1 % 电阻器为INA121提供参考电压,或者我是否只能使用额外的OA输出来提供参考电压?
4.根据规格表的第9页图3讨论,我需要提供输入偏置电流路径。 我是否应该使用图3的陶瓷变换器示例设置pH传感器或热电偶示例?
5.我是否应该包括规格表第11页图9附加OPA277 以及电容器和电阻器? 如果是这样,我感到困惑 的是频率=1/2PI*R*C是否 表示信号噪声在低于或高于此频率时被切断?
谢谢