This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:sudo差分输入衰减到差分输出

Guru**** 2768085 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS127L01, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/617887/ths4551-sudo-differential-input-attenuation-to-differential-output

部件号:THS4551
线程中讨论的其他部件: ADS127L01,TINA-TI

您好,

我有一个相当独特的问题。 我将THS4551用作 ADS127L01的差分ADC驱动器。 我的问题是THS4551之前的阶段是具有0V至10V输出的变阻放大器。 该输出也将被已知的直流电压抵消。 在这种情况下,我将使用电压偏移作为sudo差分负输入,TIA输出作为正输入,两者都需要衰减1/4,以便TIA输出可以映射到ADC范围。

您在数据表中有一个用于驱动ADS127L01的参考设计,请参见下文。 我想知道如何修改它,以获得1/4的负和正输入衰减,但不改变频率响应。 我假设一个简单的分压器可以工作,但我不知道如何计算输入阻抗以获得正确的衰减。 加上我添加到源的阻力将更改过滤属性。

谢谢!

John

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    上述MFB滤波器接口需要进行的唯一修改是将输入端1.2千欧替换为4.8千欧。 其余的过滤器组件可以保持不变。 我附上了TINA-TI电路模拟,它显示了一个平波段,如果您想看一下,它会以~300kHz的断线在整个频率上作出响应。

    此致,

    Rohit

    e2e.ti.com/.../THS4551_5F00_MFB.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit,

    感谢您的回复。 这一切看起来都很好,因为我将在3.3V而不是5V下运行,同时也是1.65V的声码,因为这正是ADC所需要的。 由于某种原因,当我改变这些电压时会出现奇怪的裁剪。 我看到输入或输出上的电压没有接近导轨。您能否解释和/或修复此问题?

    谢谢!
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TI:

    是否可以提供上述电路的设计方程式,或提供包含这些方程式的电子表格?

    我还在考虑修改此电路,但对于43kHz的断路和1和2的增益选项(使用ADS127L01的低延迟滤波器,128kSps和OSR=128)。

    sloa054e不包括5Ω Ω 输出电阻器的衍生产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    如果您计划在3.3V而不是5V电源下运行,那么您将违反具有 0至10V输入电压摆动的电流电路的THS4551输入共模电压规范。 看着ADS127L01数据表, 它 的Vref标称设置为2.5V,这将需要THS4551的1.25V声码输出。  

    我已在  下面连接了改进的电路,用于处理+3.3V电源上的输出剪辑。 THS4551 Vocm可在单个+3.3V电源上设置为1.25V,因为它具有轨对轨输出。

    此致,

    Rohit

    e2e.ti.com/.../THS4551_5F00_MFB_5F00_3.3V.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit,

    谢谢,这看起来不错。 ADS127L01数据表说明共模输入电压应为VCM =(VAINP + VAINN)/ 2。 使用3.3V电源时,不意味着我的Vocm应该是1.65 ?

    谢谢!
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,

    我认为您认为ADS127L01上的3.3V电源需要1.65V的声码是正确的。 如果是这种情况,您将开始看到THS4551输出通过3.3V电源进行剪辑,这是因为在电平转换为0至10V输入时,输入电压的余量有限。 我认为解决这一问题的唯一方法是在+3.6V或更高的电源电压下操作THS4551,同时保持其声码中心在1.65V左右。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit,

    感谢您对此提供的所有帮助。 我认为我对这种设计很满意,但您能否告诉我一份关于对FDA进行简单节点/稳定性分析的好白皮书。 例如,我不知道您可以如何处理衰减的修改,我想能够解释这些修改。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    您可以通过以下链接了解FDA的稳定性。

    training.ti.com/ti-precision-labs-–-op-amps-fully-differential-amplifiers-–-fda-stability-and-simulating-phase

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bernhard,

    上述设计的MFB滤波器与sloa054e文档中提到的细节非常相似,但略有改动,如您所注意到的,包括5欧姆输出电阻器。 因此,设计方程式与sloa054e文档保持相同。

    您应该能够为应用程序使用Webench过滤器设计器来设计单端过滤器,然后将其移植到FDA以获得差分过滤器拓扑。 请务必注意,并联电容器或并联电容器将成为差分滤波器拓扑中值的一半。 指向Webench过滤器设计器的链接在此处提供: www.ti.com/.../webench-filters.html

    如果您在设计43kHz切断MFB滤波器时遇到困难,请告诉我。

    此致,
    Rohit