Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS127L01, TINA-TI
线程中讨论的其他部件: ADS127L01,TINA-TI
您好,
我有一个相当独特的问题。 我将THS4551用作 ADS127L01的差分ADC驱动器。 我的问题是THS4551之前的阶段是具有0V至10V输出的变阻放大器。 该输出也将被已知的直流电压抵消。 在这种情况下,我将使用电压偏移作为sudo差分负输入,TIA输出作为正输入,两者都需要衰减1/4,以便TIA输出可以映射到ADC范围。
您在数据表中有一个用于驱动ADS127L01的参考设计,请参见下文。 我想知道如何修改它,以获得1/4的负和正输入衰减,但不改变频率响应。 我假设一个简单的分压器可以工作,但我不知道如何计算输入阻抗以获得正确的衰减。 加上我添加到源的阻力将更改过滤属性。
谢谢!
John