This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA846:输入偏置电流温度过高

Guru**** 2811505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/621491/opa846-input-bias-current-over-temperature

部件号:OPA846

背景:

我在具有~100千欧增益的互阻抗放大器中使用OPA846。 有一个与连接到同相输入的增益电阻相等的电阻器,用于取消由输入偏置电流引起的直流偏移。 这会显著降低共模输入电压。

问题:

数据表中的10uA表示典型的输入偏置电流,21uA表示最大过温。 是否存在输入偏置电流过温分布图? 我正在寻找与数据表中图15类似的东西,但要寻找工作温度范围内的输入偏置电流。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾,我们没有您所指的确切图表类型。 图15图形为室温IB。

    但是,如果您对分布的延伸程度感兴趣,我们可以通过数据表中的信息得出一些结论。 这只能用作指导。 系统/电路的设计应采用数据表中指定的最坏情况(最大)数。

    以下是有助于推断的信息。 图15分布在~0.32uA和-40C至85C时结束,最大漂移为35nA/C IB漂移对于大多数零件来说是线性的,基于直流漂移曲线。

    因此,在85C时,分布可延伸至~2.42uA (= 0.32uA + 35nA/C x [85-25])。

    希望这有所帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    图15不是输入偏置电流(IB)图,而是输入偏置电流(IOS)图。

    您使用IB温度漂移(35nA/C)和室温IOS (0.32uA)来计算过热的最大IO。 IOS的温度漂移是不同的(3.5nA/C而不是35nA/C),我对IOS不感兴趣。

    听起来似乎没有输入偏置电流过温的数据。 这是令人惊讶的,因为必须测量某些东西才能写入输入偏置电流的数据表规格。 也许很难找到。

    我刚刚降低了我的反馈阻力,以适应最大IB规格。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的,David。 我很抱歉。 这是我的疏忽;图15确实是IOS而不是IB。

    我能找到的关于IB温度过高的最近数据是下图。

    图解和规格是根据测量数据生成的。 由于该设备于2002年发布,我不确定当时的所有数据存档做法,但 我浏览了档案,找不到图表中使用的数据。

    谢谢。