This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电流接收器

Guru**** 2693315 points

Other Parts Discussed in Thread: REF102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/619822/current-sink

主题中讨论的其他部件:REF102

晚上好...

我不理解以下链接中所述的电流接收器(图2):

有人能解释吗?
OPA 102在哪种反馈配置中工作。

构建电路并完美工作

谢谢,Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../sbva001.pdf
    (此处为链接)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    我将为您研究这个问题。


    最佳,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的Errol,谢谢

    此致,Daniel。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    感谢您的耐心等待。 精密电流接收器电路中的OPA111驱动电压参考接地连接和电流调节电阻R1,以便电压参考输出等于负载电压。  OPA111输出的电压迫使–10.0V通过R1,因此电流接收器输出为–10V/R1。  

    另一种查看方法是从负载查看。  假设电流接收器1mA和负载的压降等于-5V。  由于OPA111在R1上强制使用-10V,因此它的输出电压为-15V。  该电压还驱动REF102的公共引脚(引脚4)。  在REF102中,is引脚内部连接到A1的负极电源,齐纳二极管的正极端子和REF102中A1的内部反馈中的R1。 通过齐纳二极管DZ1对A1的同相输入施加大约8.2V电压。 R1,R2和R3经过激光微调,可产生精确的10V输出。 请务必注意,负极电源将随输出而变化,并且不让它超过电源绝对最大电压额定值。

    下面显示了一个等效电路,在负载示例中带有-5V。  R2 C1网络围绕运算放大器提供本地反馈,以确保环路稳定性。 它还提供噪声过滤。 在显示的值中,参考噪声由单极滤波,f–3dB = 1/(2•π•10kohm•1nF)= 16kHz。

    最佳,

    Errol  

    德州仪器(TI)  

    精密运算放大器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Errol:


    你好,谢谢你的服务。 你的解释非常好,我的问题解决了。

    非常感谢。
    此致,Daniel。