This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:Unity Gain单极驱动电路建议

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1158, OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/621567/ads1158-unity-gain-unipolar-drive-circuit-recommendation

部件号:ADS1158
主题中讨论的其他部件: OPA365

团队,

我正在为ADS1158寻找一个关于单位增益,单极驱动电路的建议。  将使用单端输入,以便实现类似于图55的内容。  我看到在差动输入/差动输出配置中,此电路中使用的OPA365的增益为10。  短接10k电阻器将获得1的增益,但我有几个问题:

1) 我们是否存在破坏运算放大器环路的风险?  47欧姆电阻器应隔离电容器,因此我怀疑没有问题。  但请告诉我其他情况。

2) 将R1 2.2 kOhm电阻器保持在负极端子之间是否有任何好处?  请告诉我您的建议。

我在数据转换器论坛上发布了此信息,但如果需要,请联系精密/高速运算放大器团队。  

谢谢!

Phil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,您好!

    1)我确实找到了有关OPA365的更多信息。 它似乎具有相当好的输出驱动级;但是,将串联电阻增加到100欧姆仍不失为一个好主意。

    2)在这种情况下,我不这么认为。 即使用短路替换R2电阻器,电路也会产生比1稍大的增益。 然后R2在运算放大器输出功率之间有效地进行了耗散。

    此致,
    Chris