请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1158 主题中讨论的其他部件: OPA365
团队,
我正在为ADS1158寻找一个关于单位增益,单极驱动电路的建议。 将使用单端输入,以便实现类似于图55的内容。 我看到在差动输入/差动输出配置中,此电路中使用的OPA365的增益为10。 短接10k电阻器将获得1的增益,但我有几个问题:
1) 我们是否存在破坏运算放大器环路的风险? 47欧姆电阻器应隔离电容器,因此我怀疑没有问题。 但请告诉我其他情况。
2) 将R1 2.2 kOhm电阻器保持在负极端子之间是否有任何好处? 请告诉我您的建议。
我在数据转换器论坛上发布了此信息,但如果需要,请联系精密/高速运算放大器团队。
谢谢!
Phil