Other Parts Discussed in Thread: THS4271
您好,
我正在考虑如下所示的设计,其中THS4271安培驱动AC输入(80MHz,50mVpp正弦波)到由2.2uH电感器和100nF电容器组成的LC偏置三通。 假定直流电由理想的直流电源通过电感器驱动,交流电由THS4271 A通过电容器驱动。
偏置三通接头的输出(即交流+直流输出总和)连接到以下面的"VCR_1K"表示的时间变量电阻器。 假设此可变电阻器的电阻曲线在500MHz时正弦变化,峰值到峰值为6 ohmspk-pk,平均值为9欧姆。
THS4271安培能否成功驱动此交流负载,从而在偏置三通输出处至少产生40mVpp波纹振幅,尤其是考虑到正弦可变负载所带来的快速瞬态电流需求?
注:设计的最终应用是电源纹波抑制测试电路,其中将交流纹波直流电源应用于DUT电源。 电压可变电阻旨在模拟被测设备的直流和瞬态电流要求。 通常,我们使用标准50E输出电阻信号源来驱动偏置三通的交流输入, 但是,由于DUT的快速切换瞬态电流要求,因此在满足瞬态电流要求方面存在许多限制,尤其是因为我们在本次测试中移除了DUT电源配电板。
此处的目的是尝试使用缓冲级消除50E输出电阻,希望能够更好地提供快速瞬态电流需求,并降低缓冲器的输出阻抗。
谢谢!
Anoop