This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4271:通过LC偏置三通驱动高频交流脉动

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/621480/ths4271-driving-a-high-frequency-ac-ripple-through-an-lc-bias-tee

部件号:THS4271

您好,

我正在考虑如下所示的设计,其中THS4271安培驱动AC输入(80MHz,50mVpp正弦波)到由2.2uH电感器和100nF电容器组成的LC偏置三通。 假定直流电由理想的直流电源通过电感器驱动,交流电由THS4271 A通过电容器驱动。

偏置三通接头的输出(即交流+直流输出总和)连接到以下面的"VCR_1K"表示的时间变量电阻器。 假设此可变电阻器的电阻曲线在500MHz时正弦变化,峰值到峰值为6 ohmspk-pk,平均值为9欧姆。

THS4271安培能否成功驱动此交流负载,从而在偏置三通输出处至少产生40mVpp波纹振幅,尤其是考虑到正弦可变负载所带来的快速瞬态电流需求?

注:设计的最终应用是电源纹波抑制测试电路,其中将交流纹波直流电源应用于DUT电源。 电压可变电阻旨在模拟被测设备的直流和瞬态电流要求。 通常,我们使用标准50E输出电阻信号源来驱动偏置三通的交流输入, 但是,由于DUT的快速切换瞬态电流要求,因此在满足瞬态电流要求方面存在许多限制,尤其是因为我们在本次测试中移除了DUT电源配电板。

此处的目的是尝试使用缓冲级消除50E输出电阻,希望能够更好地提供快速瞬态电流需求,并降低缓冲器的输出阻抗。

谢谢!

Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anoop,您好!

    如果预期的应用是将40mVpp波纹振幅传输到3至15欧姆的可变电阻器上,则THS4271应该能够实现。 我认为为PSRR应用选择低阻抗输出缓冲器的关键注意事项是确保缓冲器能够根据DUT的要求输出或吸收电流。 只要被测设备在  THS4271的40mV正半部分和40mV负半部分期间消耗的电流不超过160mA,您应该可以接受。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    感谢您的详细信息。 电流通过100nF盖将纹波驱动至被测设备(如我在原始接线柱上所附的电路图所示)是否是引起问题的原因?

    谢谢!
    Anoop
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anoop,您好!

    100nF电流保护罩在放大器输出处是交流耦合的,对于电阻高于5欧姆的情况,不应存在任何问题。 但是,我相信如果电阻低于5欧姆,放大器可能会变得不稳定,因为100nF电容看起来就像直接连接到THS4271输出的GND。

    那么,您是否可以在THS4271输出和100nF电容之间添加5至10欧姆系列电阻器,而是增加THS4271的输入摆动以进行PSRR测量?

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    谢谢,我将加入这一备选方案

    谢谢!
    Anoop