This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:Vcc=+12V时的典型输出电压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/619250/lm2904-about-typical-output-voltage-at-vcc-12v

部件号:LM2904

您好,

 

关于LM2904的输出电压,我的客户询问了一些问题。

 

当Vcc=+12V时,它的典型输出电压是多少?

您是否有图解?

 

顺便说一下,我在LM2904页上尝试了WEBENCH,但我无法继续模拟并显示错误消息。

 (请参阅下文。)

 


 

我不确定为什么会描述错误消息。 是否有任何问题?

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tao2199,

    LM2904数据表中的图8和图9显示了VOH和VOL活页。
    该错误是由于在吸入667uA时尝试输出电压为0V (来自输出负载)造成的。
    VOL曲线显示输出不能为零。
    在采购300uA的同时,可获得高达8.7V的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ronald,

    感谢您的回复。
    我会告知我的客户答案。


    (附加问题)
    ・他们询问VOH电压(最小/典型),Vcc=12V,RL=10kohm,“全范围温度(-40至125 C)”。
    您是否有上述条件的数据?

    此致,
    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tao2199,

    此VOH最低规格可降至12V。 正常VCC为26V,因此23V在23V/10k = 2.3mA时为3V损耗。

    对于12V,VOH最坏情况下限值为12V-3V = 9V,2.3mA为3.9 k Ω。

    因此VOH最小值为9V,3.9k负载。

    此VOH典型PEC可转换为12V。 正常VCC为26V,因此24V在24V/10k = 2.4mA时为2V损耗。

    对于12V,VOH最坏情况下限值为12V-2V = 10V,2.4mA,即4.2 k Ω。

    因此,VOH通常为10V,4.2k负载。

    在12V和10k负载的情况下,VOH将略高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ronald,

     

    感谢您的回复。

    我的客户正在询问其他问题。

    (1) VOH通常为10V,4.2k负载。(根据您之前的答案。)

    在这种情况下,您测量的温度范围是多少?

    25℃? 或在全量程(40至125)时?

    如果该数据为25℃,您是否有全范围温度下的数据?

     

    (2) VOH (最小值)为10.5V。 (RL≧10 kΩ,TA=25,Vcc=12V)(来自数据表第6页)

    在这种情况下,您是否有全℃温度(–40至125 ̊ F)下的数据?

     

    此致,

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ao,

    典型值通常在25C下测量。
    我没有获取任何新数据,我只是将数据表特性表内插为12伏电源。

    我没有12伏数据。

    此处是5V采样数据(60个采样)

    Voh2 10公里 5V
    LotID.tmp 平均值 stddev 平均值-3秒 LowRead HiRead Mean+3s
    ----------------------- ----------------------------------
    标称_N.-40C| 3.520V 16.346mV 3.471伏 3.492V 3.555V 3.569V
    标称_N.0C | 3.690V 18.424mV 3.634V 3.652V 3.727V 3.745V
    标称_N.25C | 3.793V 19.760mV 3.733V 3.762V 3.836V 3.852V
    标称_N. 70C | 3.968V 21.099mV 3.904V 3.934V 3.996V 4.031V
    NOMINAL_N.85C | 4.020V 20.478mV 3.958V 3.980V 4.055V 4.081V
    标称_N. 125 | 4.172V 23.515mV 4.101伏 4.121伏 4.211V 4.242伏