Other Parts Discussed in Thread: LM2904
您好,
关于LM2904的输出电压,我的客户询问了一些问题。
当Vcc=+12V时,它的典型输出电压是多少?
您是否有图解?
顺便说一下,我在LM2904页上尝试了WEBENCH,但我无法继续模拟并显示错误消息。
(请参阅下文。)
我不确定为什么会描述错误消息。 是否有任何问题?
此致,
Tao2199
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Tao2199,
此VOH最低规格可降至12V。 正常VCC为26V,因此23V在23V/10k = 2.3mA时为3V损耗。
对于12V,VOH最坏情况下限值为12V-3V = 9V,2.3mA为3.9 k Ω。
因此VOH最小值为9V,3.9k负载。
此VOH典型PEC可转换为12V。 正常VCC为26V,因此24V在24V/10k = 2.4mA时为2V损耗。
对于12V,VOH最坏情况下限值为12V-2V = 10V,2.4mA,即4.2 k Ω。
因此,VOH通常为10V,4.2k负载。
在12V和10k负载的情况下,VOH将略高。
您好,Ronald,
感谢您的回复。
我的客户正在询问其他问题。
(1) VOH通常为10V,4.2k负载。(根据您之前的答案。)
在这种情况下,您测量的温度范围是多少?
25℃? 或在全量程(–40至125℃)时?
如果该数据为25℃,您是否有全范围温度下的数据?
(2) VOH (最小值)为10.5V。 (RL≧10 kΩ,TA=25℃,Vcc=12V)(来自数据表第6页)
在这种情况下,您是否有全℃温度(–40至125 ̊ F)下的数据?
此致,
Tao2199
Ao,
典型值通常在25C下测量。
我没有获取任何新数据,我只是将数据表特性表内插为12伏电源。
我没有12伏数据。
此处是5V采样数据(60个采样)
Voh2 10公里 5V
LotID.tmp 平均值 stddev 平均值-3秒 LowRead HiRead Mean+3s
----------------------- ----------------------------------
标称_N.-40C| 3.520V 16.346mV 3.471伏 3.492V 3.555V 3.569V
标称_N.0C | 3.690V 18.424mV 3.634V 3.652V 3.727V 3.745V
标称_N.25C | 3.793V 19.760mV 3.733V 3.762V 3.836V 3.852V
标称_N. 70C | 3.968V 21.099mV 3.904V 3.934V 3.996V 4.031V
NOMINAL_N.85C | 4.020V 20.478mV 3.958V 3.980V 4.055V 4.081V
标称_N. 125 | 4.172V 23.515mV 4.101伏 4.121伏 4.211V 4.242伏