This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] drv425:磁铁检测

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV425, DRV425EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/619983/drv425-magnet-detection

部件号:DRV425

您好,
我拥有DRV425 EVM,并使用磁铁对其进行了测试。 当我移动磁铁时,我看到Vout处有电压。 DRV425是否也能检测到静态(摆位)磁铁?

此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger,

    是的,您可以测量来自静态磁铁的磁场。  问题是它的距离有多远,磁铁的强度有多大。  我们在DRV5023 产品页面上为提供了计算器。  您的分流器将确定您的分辨率和范围,但您可以拥有的最大范围是2mT。  您可以使用我们 的DRV425系统参数计算器 来帮助根据您的需求确定分流。  

    您还需要注意磁场的方向。  DRV425只在一个轴上具有场灵敏度。  如果该字段与该灵敏度垂直,则不会读取输出更改。

    如果您有任何其他问题或其他问题,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,如何使用DRV425 EVM实现这一点。 如果我没有移动磁铁,针脚Vout处的电压将降至0V。

    此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么答案吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,HS WG-FAE,

    您是否确定DRV425未与磁体饱和。  DRV425的最大测量值仅为2mT。  我之前提到的计算器可以帮助解决这个问题。 另外,为了验证这一点,从DRV425EVM上卸下磁铁,由于地球磁场的原因,输出电压应接近2.5V±0.35V。  

    我将解释±0.35V。  我假设您的R1 (Rshun)仍为100Ω Ω。  如果您看到 DRV425系统参数计算器, 您将看到您将获得4880 V/T  假设接地±70µT μ V,我只计算4880V/T * 70µT = 0.35V。