This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA388:需要有关使用OPA388将电流信号转换为电压的帮助

Guru**** 2512195 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA388, OPA380

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/615633/opa388-need-help-on-use-opa388-transfer-current-signal-to-voltage

部件号:OPA388
主题中讨论的其他部件: OPA380

您好,先生:

我正在尝试通过OPA388建立精密电流至电压转换电路。  

如下所指,负载为R2 (10k)

 

在试验电路板上构建后,我对其进行测试,发现输入打开时有噪音。 无论是否有输入,它都将保持在该位置。

如果I移除 C1,噪声将增加到15 mV (pk-pk),无频率变化。 (我使用C2进行测量)

请您帮助检查我犯了什么错误吗?

谢谢

zx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赵:

    您看到的是由OPA388的斩波器拓扑引起的输入电流峰值。

    输出噪声取决于输入电流峰值,反馈网络阻抗和负载阻抗。

    您可以通过降低反馈电阻来降低噪音,或者如果您的应用可能,使用更大的电容C1来过滤信号。 但请注意,这会限制您的带宽。

    高反馈电阻放大峰值;当您浮动输入并以80.6k放大信号时,您还会看到这种效果。

    我们建议使用不高于10k的反馈电阻器作为切碎器零件。

    请告诉我您是否可以更改RF (R3)或C1,以及这是否可以解决您的问题。

    我附上了有关斩波放大器内固有噪声源的演示文稿,让您更详细地了解此主题。

    e2e.ti.com/.../Chopper-Noise.pdf

    此致,

    Miriam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Miriam

    我将在下星期一尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,赵:

    只是想检查您的问题是否可以解决。
    如有任何疑问,请联系我们。

    最佳,
    Miriam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Miriam:

    我正在制造和测试电路,很抱歉反馈太晚了。

    基本系统请求, 我必须保持这样的射频,因此我正在研究使用OPA380进行I/V转换, 它的工作原理与模拟一样。

    谢谢

    zx