主题中讨论的其他部件: OPA380
您好,先生:
我正在尝试通过OPA388建立精密电流至电压转换电路。
如下所指,负载为R2 (10k)
在试验电路板上构建后,我对其进行测试,发现输入打开时有噪音。 无论是否有输入,它都将保持在该位置。
如果I移除 C1,噪声将增加到15 mV (pk-pk),无频率变化。 (我使用C2进行测量)
请您帮助检查我犯了什么错误吗?
谢谢
zx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,先生:
我正在尝试通过OPA388建立精密电流至电压转换电路。
如下所指,负载为R2 (10k)
在试验电路板上构建后,我对其进行测试,发现输入打开时有噪音。 无论是否有输入,它都将保持在该位置。
如果I移除 C1,噪声将增加到15 mV (pk-pk),无频率变化。 (我使用C2进行测量)
请您帮助检查我犯了什么错误吗?
谢谢
zx
您好,赵:
您看到的是由OPA388的斩波器拓扑引起的输入电流峰值。
输出噪声取决于输入电流峰值,反馈网络阻抗和负载阻抗。
您可以通过降低反馈电阻来降低噪音,或者如果您的应用可能,使用更大的电容C1来过滤信号。 但请注意,这会限制您的带宽。
高反馈电阻放大峰值;当您浮动输入并以80.6k放大信号时,您还会看到这种效果。
我们建议使用不高于10k的反馈电阻器作为切碎器零件。
请告诉我您是否可以更改RF (R3)或C1,以及这是否可以解决您的问题。
我附上了有关斩波放大器内固有噪声源的演示文稿,让您更详细地了解此主题。
e2e.ti.com/.../Chopper-Noise.pdf
此致,
Miriam