This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR105:XTR105输出55mA电流问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/619567/xtr105-xtr105-output-55ma-current-issue

部件号:XTR105

大家好,

客户正在使用XTR105。 他的原理图在附件中。 他的问题如下:

当输入电压为0V,但他测量的输出电流为55mA时。 输入电压为0V时,正常电流为4mA

在他的申请中。  

问题1:您是否会检查示意图是否正确?

问题2:关于客户的问题,您会给我一些建议吗?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    我想您忘记了发布附件。 听起来客户没有将输入信号接地IRET与环路电源接地正确隔离。 我很乐意为您查看该示意图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zak,

    抱歉,我真的忘记了上传原理图。 现在我已经更新了。 您是否会查看示意图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey,

    您能否详细说明客户的测试条件? 此测量是否在未连接到输入的情况下进行? XTR配置为激发RTD,但如果没有任何设备连接到XTR的输入,则参考电流的唯一流动路径是通过输入,这肯定会导致异常行为。 此外,您能否澄清什么是SGND? 这是否意味着是chassy接地,C7,C8,C9用于EMI滤波? IRET引脚应作为任何输入电路的参考,因此,如果客户尝试为每个输入(C5和C6)添加滤波,则应在IRET端接这些输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zak,

    我将与客户确认。

    对于IRET引脚的建议,您的意思是需要将C5和C6直接连接到IRET引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢米奇。 是的,这些电容器应连接在IRET和输入引脚之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zak,

    好的。 对于其他信息,如果客户有任何反馈,我将更新帖子。