请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:XTR105 大家好,
客户正在使用XTR105。 他的原理图在附件中。 他的问题如下:
当输入电压为0V,但他测量的输出电流为55mA时。 输入电压为0V时,正常电流为4mA
在他的申请中。
问题1:您是否会检查示意图是否正确?
问题2:关于客户的问题,您会给我一些建议吗?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.