This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:关于Vcc =3.3V/G=1时的最小输入

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/620251/ina826-about-the-minimum-input-at-vcc-3-3v-g-1

部件号:INA826

您好,

 

关于INA826 Vcc =3.3V和G=1时的最小输入,我的客户正在询问一个问题。

他们将参考数据表中的图9,但它处于Vcc=3.0V状态。

(问题)

在“Vcc =3.3V/G=1”条件下是否有数据?

或者在Vcc =3.3V/G=1时是否有其他估算方法?

 


 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao:

    如您在其他帖子中所述

    您可以使用VCM vs. Vout计算器来计算仪表放大器。

    可从以下网址下载:TI.com:

    它允许显示设定的电源电压,增益,参考电压和共模电压的任何输入和输出限制。

    所附图片显示了INA826的计算器,其电源电压为3.3V,增益为1。

    最佳,

    Miriam