This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:关于Vcc =3.3V/G=1时的最小输入

Guru**** 2539010 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/620263/ina333-about-the-minimum-input-at-vcc-3-3v-g-1

部件号:INA333

您好,

 

关于INA333在Vcc =3.3V和G=1时的最小输入,我的客户正在问一个问题。

它们将参考数据表中的图21/23,但它处于Vcc=Vcc/5.0V 1.8 状态。

(问题)

您是否有“Vcc =3.3V”条件下的数据?

或者在Vcc =3.3V时是否有其他估算方法?

 


 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao:

    我们为INAS提供了一个非常有用的工具,即仪表放大器的VCM与Vout计算器。

    它是免费的,可从TI.com下载

    在您的情况下,INA333的最小输入电压差为50mV,VCM=1.65V。

    如果电源电压有任何变化,只需使用计算器! 所附图片是计算器的一个示例。

    我希望这能有所帮助。

    最佳,

    Miriam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao,

    VCM在1.65V时的最小输入电压为50mV (差动)。  我们有一个计算器INA器件,可生成共模范围与输出电压。  我附上了图形的屏幕截图,其中包含线程中指定的参数。  我还附上了下面的链接,用于下载计算器。  

    www.ti.com/.../ina-cmv-calc 与Vout ina&tisearch=Search-EN

    此致,

    Errol Leon

    德州仪器(TI)

    精密运算放大器应用