This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129:意外输出电压饱和- INA129

Guru**** 2383270 points
Other Parts Discussed in Thread: INA129
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/616617/ina129-unexpected-output-voltage-saturation---ina129

部件号:INA129

我正在使用INA129放大+/-200mV信号。

首先,我使用以下参数设置INA129:V+=+15V,V-=-15V,REF = GND, RG = 22.2K Ohm,输出负载= 1K Ohm (Vo至GND)。 这看起来是否正确? 我看不出有什么问题。

当我将信号添加到此设置时,我得到以下结果:

VI (mV) VO(mV)
-82.29 -107.5
-70.65 -109.15
-60.2 -104.2
-49.903 -91.8
-39.8 -72.1
-30.064 -53.1
-21.742 -37.1
-10.18 -14.7
0.552 5.6
10.761 24.2
20.158 41.
30.305 61.1
39.226 78
40.315 80.18
50.665 99.9
60.3 106.5
66.76 107.
79.46 107.4
80.09 107.3

输出电压在输入电压大于60mV且小于-50mV时饱和。 为什么输出电压饱和? 它甚至不接近电源电压。

此外,线性恢复的增益不符合预期,G = 1+49.5K Ohm / rg (3.2)。 实际增益约为2。 有人见过这样的东西吗?

我尝试了不同的INA129 IC,不同的电源,输入源,试验电路板位置,rg, 和负载。 但没有更改结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rodney,
    您的设置中的输入共模电压是多少? 如果共模电压达到极限(V+或V-),输出摆幅将降低,性能将受到影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在Alex的回复中,如果您浮动差分输入源,则IB没有直流路径流动,电路将无法正常工作-请参见下文。  因此,您必须包括连接到接地的共模源VCM,或提供IB的备用流动路径。  

    如果您需要进一步的帮助,请展示电路示意图,包括所有电压和部件值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将接地添加到浮动输入使输出按预期方式运行。

    我发现在一个真正的仪表放大器中,输入的共模不能完全取消。 因此,输入需要参考电流公共。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodney,

    输入VCM可参考INA输入共模电压范围内的任何电压(无需接地),以提供所需输入偏置电流的路径,即IB -参见下文。  但您还必须注意,由于内部运算放大器可能是非线性(请参阅下面的红色圆圈),有效输入电压范围会发生变化,并且是电源电压,增益和参考电压等其他因素的函数。  

    因此,为了确保您的特定电路条件使仪表放大器能够在其线性区域内运行,您应该下载用于仪表放大器的VCM vs Vout计算器(如下所示),并使用它来确认所需条件的有效范围,并在需要时进行修改。

    以下是VCM vs Vout计算器下载链接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek,感谢您提供更多信息。 请记住这一点。