主题中讨论的其他部件:LMC7101
如果我的V+和V-不存在(0 V),但有一定数量的信号通过INV和非INV引脚,可能会发生什么情况? 这是否会损坏IC? 我是否会超过输入引脚(V+)+ 0.3 ,(V-)- 0.3V的限制?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果我的V+和V-不存在(0 V),但有一定数量的信号通过INV和非INV引脚,可能会发生什么情况? 这是否会损坏IC? 我是否会超过输入引脚(V+)+ 0.3 ,(V-)- 0.3V的限制?
您好,Pete,
请参阅下面的示意图LMC7101屏幕截图。 在本应用程序中,我们主要控制和监控客户应用程序的数据线。 我们的设备提供6.4V和-6.4V等功率。
在正常操作期间,我们有PIN1,它是一条RS232接收线,连接到我们的处理器。 引脚2为+6.4VDC。 引脚3是数据线之一。 引脚4也是第2条数据线。 引脚5为-6.4VDC。
现在,在没有电源但数据线仍处于活动状态的情况下,我看到以下测量:
针脚1:0伏
针脚2:0伏
引脚3:1.1V
针脚4:0伏
针脚5:0伏
当没有电源(0V)时,V+和V-之间的阻抗为471千欧。
在不能通电的情况下,我看到LMC7101几乎没有加热。
Maulik
您好Maulik,
澄清:
当您说针脚2和5为0伏时:
A)您的意思是引脚直接接地吗?
B)它们是否连接到同时设置为0V的电源设备?
C)它们是否浮动? (未连接到任何内容)
此外,当您说"无电源时,V+和V-之间的阻抗为471千欧(0V)。"
您是否说从V+到V-的电阻为471k欧姆?
如果是,我们希望了解您的电源设备的有效串联电阻和/或V+/V-到接地的任何电阻。
谢谢!
-Bobby
您好,Bobby:
当我说PIN 2和PIN 5为0V时,意味着我们的主板没有电源。 当有电源时,引脚2的电压为6.4V,引脚5的电压为-6.4V。 当没有电源时, 我可以说电压是0V (它没有接地)。
是,V+和V-之间的电阻为471千欧。 我的电源电阻约为450千欧。
我的问题是 如果V+和V-不存在(0 V,电源关闭至板,未连接至接地),但有一定数量的信号通过INV和非INV针脚? 这是否会损坏IC?
Maulik
嗨,Maulik,
输入端有背对背二极管,以及从输入端到电源引脚的二极管,如下所示。 确保流经这些引脚的电流不会超过数据表表6.1 中列出的绝对推荐工作条件,这一点至关重要。 下面是二极管的外观。
输入差分电压为1.1V时,将正向偏压一个输入二极管,因此它将导电。 这违反了电源引脚的数据表共模输入电压范围+/- 0.3mV要求,TI不推荐。
为了保护设备,您必须限制流入/流出设备引脚的电流。 将电阻器与输入引脚串联将限制电流。 您可以根据最坏情况分析(包括表6.1 中给出的最大预期输入电压和最小/最大电流)来确定电阻的大小。 建议包括设计边距,因此应考虑将电流限制为表中给出值的一半。
此外,您应该在电源上添加TVS二极管,并根据负载考虑为输出引脚添加保护。 有关更多信息,请观看以下EOS视频系列。 前2个视频讨论二极管和输入电阻器的需求。 第三个视频讨论了如何选择它们。
-Bobby