This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7101Q-Q1:部件的损坏时间超时

Guru**** 2554750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC7101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/615548/lmc7101q-q1-part-is-getting-damage-overtime-of-period

部件号:LMC7101Q-Q1
主题中讨论的其他部件:LMC7101

如果我的V+和V-不存在(0 V),但有一定数量的信号通过INV和非INV引脚,可能会发生什么情况? 这是否会损坏IC? 我是否会超过输入引脚(V+)+ 0.3 ,(V-)- 0.3V的限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Maulik,

    有ESD结构(二极管)可保护器件的输入和输出引脚。 如果正向偏置这些结构,并且输入信号具有足够的电流(输入电流为+/-5mA,输出电流为+/-35mA,如绝对最大额定值表所示),则可能会损坏设备。

    有关更多信息,请查看EOS (电气过应力)视频,网址 为www.ti.com/precisionlabs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有一台设备发生了LMC7101故障。 V+和输出针脚短路。 所以我们正在努力寻找可能导致这种情况的原因。 我在实验室里测试它。 当我的V+和V-不存在(0 V)时,我确实看到LMC7101上的温度上升约为8C至10C,但有一定数量的信号通过INV和非INV引脚。 话虽如此,您是否认为ESD二极管在没有V+和V-的情况下会传导并产生额外的热量? 在一段时间内,哪一项可能会导致LMC7101损坏?

    Maulik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Maulik,

    如果没有一些额外的信息,很难完全理解这里发生的事情。 那么,您能否提供您观察到的情况的示意图和测量值? 以下是一些questions...please提供您认为可能有帮助的任何其他信息。

    1)电源针脚处的阻抗是多少? 换言之,0V有时意味着您已接地(低阻抗)。 有时,电源由电源驱动...因此,当'关闭'时,阻抗将是电源输出阻抗的任何值。 最后,有时会解释'0V'并完全断开所有电路...因此,它被认为是高阻抗,并且没有电流流经电源针脚。
    2)负载是多少?
    3)如果温度变化为10C,则相当于消耗约80mW的功率。 这与负载相比如何?
    4)请量化"...通过INV和非INV引脚的信号量。" 您指的是电流还是电压? 理想情况下,正确供电的放大器的输入具有相同的电压。 他们是否会被某种方式拉离? 如果您可以测量流入输入的电流,它与流出输出的电流相比如何? 如果电源具有高阻抗,则流出设备的电流应大约等于流入设备的电流。 请注意,设备的输入偏置电流仅为1000pA (最大值)。
    5)是什么驱动输入? 设备输入所看到的阻抗是多少? 信号源输入处的电压和电流容量是多少?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pete,

    请参阅下面的示意图LMC7101屏幕截图。 在本应用程序中,我们主要控制和监控客户应用程序的数据线。 我们的设备提供6.4V和-6.4V等功率。

    在正常操作期间,我们有PIN1,它是一条RS232接收线,连接到我们的处理器。 引脚2为+6.4VDC。 引脚3是数据线之一。 引脚4也是第2条数据线。 引脚5为-6.4VDC。

     

    现在,在没有电源但数据线仍处于活动状态的情况下,我看到以下测量:

    针脚1:0伏

    针脚2:0伏

    引脚3:1.1V

    针脚4:0伏

    针脚5:0伏

    当没有电源(0V)时,V+和V-之间的阻抗为471千欧。  

    在不能通电的情况下,我看到LMC7101几乎没有加热。

    Maulik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Maulik,

    澄清:

    当您说针脚2和5为0伏时:

    A)您的意思是引脚直接接地吗?  

    B)它们是否连接到同时设置为0V的电源设备?

    C)它们是否浮动? (未连接到任何内容)

    此外,当您说"无电源时,V+和V-之间的阻抗为471千欧(0V)。"

    您是否说从V+到V-的电阻为471k欧姆?  

    如果是,我们希望了解您的电源设备的有效串联电阻和/或V+/V-到接地的任何电阻。  

     

    谢谢!

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bobby:

    当我说PIN 2和PIN 5为0V时,意味着我们的主板没有电源。 当有电源时,引脚2的电压为6.4V,引脚5的电压为-6.4V。 当没有电源时, 我可以说电压是0V (它没有接地)。

    是,V+和V-之间的电阻为471千欧。 我的电源电阻约为450千欧。

    我的问题是  如果V+和V-不存在(0 V,电源关闭至板,未连接至接地),但有一定数量的信号通过INV和非INV针脚? 这是否会损坏IC?

    Maulik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Maulik,

    输入端有背对背二极管,以及从输入端到电源引脚的二极管,如下所示。  确保流经这些引脚的电流不会超过数据表表6.1 中列出的绝对推荐工作条件,这一点至关重要。  下面是二极管的外观。
       
    输入差分电压为1.1V时,将正向偏压一个输入二极管,因此它将导电。  这违反了电源引脚的数据表共模输入电压范围+/- 0.3mV要求,TI不推荐。

    为了保护设备,您必须限制流入/流出设备引脚的电流。  将电阻器与输入引脚串联将限制电流。  您可以根据最坏情况分析(包括表6.1 中给出的最大预期输入电压和最小/最大电流)来确定电阻的大小。   建议包括设计边距,因此应考虑将电流限制为表中给出值的一半。  
    此外,您应该在电源上添加TVS二极管,并根据负载考虑为输出引脚添加保护。  有关更多信息,请观看以下EOS视频系列。  前2个视频讨论二极管和输入电阻器的需求。  第三个视频讨论了如何选择它们。


    www.ti.com/precisionlabs

    -Bobby