This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF412:LF412C输出短路电流限制

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/615983/lf412-lf412c-output-short-circuit-current-limit

部件号:LF412

大家好,有人能告诉我 ,LF412CDG4的输出短路电流限制是多少?  

此部件的输入引脚上是否内置了保护二极管,即从输入到任一电源的钳位二极管?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth,

    输出电流由输出节点上的内部电阻器限制。 约为220欧姆。 因此,输出短路电流随VCC和短路输出电压而变化。 当输出电流为吸入电流且计算的短电流大于30mA时,电流可能会更小

    对于+/-12V VCC,对地短路电流约为(12V-1V)/220欧姆=50mA (计算值)。 因此,源电流为50mA,吸入电流约为35mA。

    输入二极管仅连接到VCC-引脚。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,那么您的意思是,每个输入引脚到VCC-都有一个二极管,而从输入到VCC+没有二极管吗?? ,是否有任何其它保护机制来检测超出VCC+的输入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddarth,

    是,二极管至VCC-,输入端无二极管至VCC+。 但是这些二极管不是有意添加的,它们是JFET过程的自然效应。 输出可能不同。 应用程序设计人员应确保输入不超过最大额定值。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的回复,-附件中突出显示的220欧姆电阻是否存在于上部和下部?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,电阻适用于两侧。