请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LF412 大家好,有人能告诉我 ,LF412CDG4的输出短路电流限制是多少?
此部件的输入引脚上是否内置了保护二极管,即从输入到任一电源的钳位二极管?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,有人能告诉我 ,LF412CDG4的输出短路电流限制是多少?
此部件的输入引脚上是否内置了保护二极管,即从输入到任一电源的钳位二极管?
此致
Siddharth,
输出电流由输出节点上的内部电阻器限制。 约为220欧姆。 因此,输出短路电流随VCC和短路输出电压而变化。 当输出电流为吸入电流且计算的短电流大于30mA时,电流可能会更小
对于+/-12V VCC,对地短路电流约为(12V-1V)/220欧姆=50mA (计算值)。 因此,源电流为50mA,吸入电流约为35mA。
输入二极管仅连接到VCC-引脚。