请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部分:INA326我想测试直流电流,范围是20uA - 50mA, uA的预期精度是5 % ,1 % - 2 % 是mA;我想选择低侧电流并联测量的INA326,我的应用中INA326的Vs是3.3V。 电阻器Rs应小于1欧姆,因为Rs之间的电压降应小于50mV (对于我的应用),理想的Rs应小于0.5欧姆,我有一些关于INA326的问题:
- INA326可以接收到的Rs之间的最小电压,以20uA为例,如果Rs=Vdrop 0.5 =10uV,INA326在如此小的Vdrop下是否可以正常工作?
- 我认为我应该选择2个差分增益来处理uA和mA,你能告诉我电阻值来设置增益吗?
- 如果INA326不符合我的要求,是否可以选择任何其他解决方案?