This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV393的输出电压建议

Guru**** 2768035 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV393, TLV1702, TLC352, TLC372, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/616272/output-voltage-recomendation-for-lmv393

主题中讨论的其他部件:LMV393TLV1702TLC352TLC372LM393

LMV393的输出为开路集电极,但数据表建议输出电压为Vcc + 0.3V (最大值)。

我希望将输出提升至12V。  我可以这样做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,


    否。LMV393具有从输出到V+的传统ESD二极管。 如果输出高于V+,则从V+到输出的上部ESD二极管将被夹紧。

    您可以将输出上拉至小于V+的电压*,但不能高于V+。

    您需要使用允许将输出上拉至独立于V+的电压的设备,例如LM393,TLC352,TLC372或TLV1702。