This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:如何正确设计差分运算放大器电路,负增益(-OA097),正偏移(+1V)(请参阅0.15 A097)?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/615655/lm2904-how-to-design-a-differential-opamp-circuit-with-negative-gain--0-15-positive-offset-1v-correctly-refer-to-sloa097

部件号:LM2904

大家好,工作人员:

我正在使用运算放大器设计信号放大器电路,例如LM2904 (最常用),用于以下应用:

1.有差分信号输入,范围:0-10V

负增益:- 0.15

3.输出偏置直流电压:1V

我希望将输入信号0-10V (模拟信号)转换为具有负增益的1-2.5V范围,这意味着当输入为高电压(如10V)时,我希望输出电压为1V,而输入= 0V,输出= 2.5V。

是否可以实现? 我参考了(TI)应用报告SLOA097,在第5页的第5节"负m和正b "中,它应该讨论负增益,正抵消, 但当我将参数值放入模拟时,结果与我想要的不匹配,我输入的值为rg=510K, rf=76.5K,r2=76.5K,r1=510K,m=- 0.15 , vref=1V, b=1,我认为它是按照SLOA097的公式计算的。 我不知道是对还是错? 我只是不能得到我想要的,差分运算放大器电路中的模拟运行良好,我已经成功地运行了增益=1和增益0.5 的0-10V模拟。

有人能就此提出一些建议吗? 有些参考,可能不在1 op中,可能2或3可以。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ericcson:

    您能否与 您的当前电路共享TINA-TI仿真文件,以便我们可以检查您构建的内容?

    此电路是否工作?

    e2e.ti.com/.../DiffAmp.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Collin:

    谢谢,您的答案有效。

    有一件事我很好奇,为什么在SLOA097文档中,它不显示相同的拓扑。
    我正在用你的零件模拟一些不同的零件,我添加了齐纳二极管作为电压基准源。 信号源与运算放大器并不常见,它是差分模式。

    我将共享TINA模拟文件(如果有),也许稍后。

    非常感谢。

    此致。