This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:电压随动件,使用LMV321进行轨对轨输出

Guru**** 2525700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV321, LMV611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/614682/lmv321-voltage-follower-with-rail-to-rail-output-using-lmv321

部件号:LMV321
在“线程: LMV611”中讨论的其它部件

您好,

我需要为 客户设计0到~3.3V轨至轨电压随动件。 我当时使用LMV321试图实现这一目标,但我意识到它无法通过 电压随动件配置提供轨对轨输出。 我是否仍可以 使用LMV321来实现这一目标? 如果不是,我应该使用哪种运算放大器?

当前的配置如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neville,

    我建议使用具有轨对轨输入和输出的LMV611。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ronald:

    感谢您的推荐。 因此,为什么LMV321不能输出3.3V电压,是因为输入不是轨对轨的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neville,

    正确。 与任何其他运算放大器增益设置相比,Unity增益电路需要更多的输入范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢罗纳德。