请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMV321 在“线程: LMV611”中讨论的其它部件
您好,
我需要为 客户设计0到~3.3V轨至轨电压随动件。 我当时使用LMV321试图实现这一目标,但我意识到它无法通过 电压随动件配置提供轨对轨输出。 我是否仍可以 使用LMV321来实现这一目标? 如果不是,我应该使用哪种运算放大器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我需要为 客户设计0到~3.3V轨至轨电压随动件。 我当时使用LMV321试图实现这一目标,但我意识到它无法通过 电压随动件配置提供轨对轨输出。 我是否仍可以 使用LMV321来实现这一目标? 如果不是,我应该使用哪种运算放大器?