This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV722:噪音问题支持

Guru**** 2378730 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV722
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/624056/lmv722-noise-issue-support

部件号:LMV722

大家好,兄弟,

1.结构图
答 MCU e2e.ti.com/.../LMV722-ISSUE.docxoutput10kHz PWM信号以驱动LED。
B. 光电二极管传输10kHz光电至电流信号,第一个LMV722将电流更改为电压。
C. 第二个LMV722用作电压放大器。
D. 第三个LMV722用于带通滤波器。 我们在第三次LMV722会议上遇到了问题。


2.附表2


问题:
答 在测试过程中,我们发现VC0和VC1的10kHz 100mV信号输出,即使LMV722的第一个和第二个输出与我们设计的相同。
B. 我们将D2短路,这意味着不会检测光信号,因此它们在VC0和VC1处只会产生1.65V直流电压。 但我们发现VC0电压有100mV峰值,10kHz正弦波。 我们还测试了U4A和U4B的输出,实际上没有交流信号。 第三个LMV722存在问题。
C. 我们将MCU的PWM信号短路,这意味着不仅没有光输出,而且LED电路上没有10kHz电流路径。 如果出现这种情况,则第三个LMV722没有交流输出。

4.现在我们不知道为什么LED电流会影响带通滤波器,但不会影响第一个和第二个LMV722。 你有什么想法吗?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin,

    检查VREF1是否有10 KHz信号。  同时检查分压器处的3.3V和GND。 我怀疑LED FET路径向VREF1注入10 KHz,但不向VREF0注入,可能是接地或VCC回路问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin,

    另一个原因可能是U3的Vref最大增益为1,U4的Vref最大增益为51。 U5具有Vref增益,这种增益过于复杂,只需看一下就无法知道,仿真是最容易知道的方法。 可能U5 Vref增益非常高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ronald:

    非常感谢您的建议。 您认为Vref在LED PWM调光期间有噪音。 根本原因是LDO 的负载在LED打开和关闭期间发生变化,这会导致3.3V过冲和下冲。 我们将D2的3.3V电压连接到Vin,可以将U6的输出噪声降低到+/-20mV。 从波形来看,VREF似乎正常。

    我们在TINA.e2e.ti.com/.../opoto-amplifier-simulation_5F00_COMP-solution-.TSC上模拟了我们的放大器电路

    但这还不够。 我们还测试U4的输出。 波形如下所示。 (D2短路,我绘制的红线LED不短路。)  对此问题有何建议?

     

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ronald:

    无论 光流明的高低,噪音都不会改变的细节波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin,

    首先介绍基础知识;尝试在Vref0和VreF1处设置旁路帽

    这是VCC噪声的增益。

    添加100nF可改善情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ti-Tina,带一些校正。

    e2e.ti.com/.../opoto-amplifier-simulation_5F00_COMP-solution.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ronald:

    由于电源噪音问题已解决。 根本问题在于LDO布局。 非常感谢您的支持。