This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:电流校准

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/628954/ina219-current-calibration

部件号:INA219

您好,先生  

我看到计算器Current_LSB的数据表示例,结果为457uA/位  

数据表最多可达1mA/bit  

如果我的计算结果是79uA/bit,我需要使用1mA/bit或0.1mA/bit吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    请允许我有时间进行审查,以便我提出建议。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    请使用 100uA (0.1mA) 以简化操作并获得最高分辨率。  

    电流寄存器的最高分辨率(04h)可通过使用基于最大预期电流的最小允许电流_LSB (在您的案例中为79.34uA)来获得。 虽然该值可产生最高分辨率,但通常为Current_LSB选择一个值,使其与该值以上的最近整数(100uA (0.1mA))一致 ,以简化电流寄存器(04h)和功率寄存器(03h)分别转换为安培和瓦特的过程。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Mayrim  

    感谢您的回复  

    你可以看到当我使用0.1mA/bit和1Mohm计算时,校准值是6.4万 (十六进制)  

    6.4万 = 0110 0100 0000 0000 0000超过16位 寄存器(05h)

    所以我需要将Rshunt从1Mohm修改为10Mohm,对吗??

    或者您有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    是的! 这将会奏效。 我确实用较低的电阻在评估板中验证超出范围。 使用10 m 欧姆将正常工作。 您可以保留0.1mA/bit。