请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA627 尊敬的等级:
我想生成一对信号,相位差为180度,<1MHz,振幅稳定性 约为1uV。
非常感谢!
巴西
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的等级:
我想生成一对信号,相位差为180度,<1MHz,振幅稳定性 约为1uV。
非常感谢!
巴西