This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA627:如何生成一对180度相位输出?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/628999/opa627-how-to-generate-one-pair-180-degree-phase-output

部件号:OPA627

尊敬的等级:

  我想生成一对信号,相位差为180度,<1MHz,振幅稳定性 约为1uV。  

  非常感谢!

巴西

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户367.7382万:

    最佳方法是使用全差动运算放大器(FDA);特别是在您需要输出之间精确的180度差异时。 TI拥有完整的FDA产品系列。 您可以在此处找到更多信息:

    FDA产品在高速放大器e2e论坛上得到支持。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程