Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, MSP430FR5994, AMC1200
主题中讨论的其他部件:MSP430FR5994,AMC1301
您好,
我正在构建一个数字电流感应解决方案,我正在使用AMC1200放大开氏并联电阻器的低电压并通过MSP430FR5994差分ADC读取它们。 下面是我当前关于AMC1200的示意图。
请注意,此原理图的所有组件均为表面安装,焊接在分接板上。 由于我的设计的其余部分是通孔,我使用DIP分接板将此设计转换为通孔。
我对这种设计有一些疑问。
1.使用分组讨论板方法是否安全? 它是否会影响AMC1200的准确性或性能? 我将电容器和电阻器放置在尽可能靠近AMC1200的位置。
2.由于系统的操作纯粹是直流的,我计划使用15Ohm和10uF输入RC滤波器,这样我就得到大约1KHz的切断频率。 ( fc =1/(2*PI*R*C))。 我的计算是否适用于过滤交流噪音?
3.我没有在输出端使用RC滤波器。 但数据表示例设计(第15,16页)也具有输出RC滤波器。
是否需要使用输出RC滤波器? 我的微控制器距离AMC1200中断板的距离小于80 mm。 如果是,那么输出滤波器的值是多少?与微控制器的距离有多近?
4.我是从mouser.com购买的这款AMC1200,它的外壳上写了一些信息,例如打开外壳之后,IC应该焊接的小时数。 以及一些与湿度限制相关的信息。 我大约在4个月前打开了案例。 这是否会导致我的IC无用,如案例中提到的一周内焊接IC。 ?
5.高侧和低侧电源使用相同的+5V电源(通过AMS1117转换为+3.3V),而GND1和GND2也是从同一地面平面获取的。 这样做是否可以? 我不需要隔离,因为我的负载(高功率LED)和其他电路可能不会产生波动。
感谢您抽出宝贵时间回答我的问题。
此致,
硬质Patel