Other Parts Discussed in Thread: XTR116, XTR115
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:XTR115 主题中讨论的其他部件:XTR116,
您好,
您能否向我解释规格,工作温度和最高温度之间的差异?
在数据表的第一页上,说明了“XTR115和XTR116指定在扩展的工业温度范围(-40°C至+85°C)下工作。” “封装信息”表还列出了具有此Op Temp范围的所有设备。
但是,第2页上的表和第3页上的“绝对最大额定值”图表都指定了工作温度范围–55°C至+125°C
此致,
David