This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:温度范围丢失信息

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR116, XTR115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/628465/xtr115-temperature-range-miss-information

部件号:XTR115
主题中讨论的其他部件:XTR116,

您好,

您能否向我解释规格,工作温度和最高温度之间的差异?

在数据表的第一页上,说明了“XTR115和XTR116指定在扩展的工业温度范围(-40°C至+85°C)下工作。”  “封装信息”表还列出了具有此Op Temp范围的所有设备。

但是,第2页上的表和第3页上的“绝对最大额定值”图表都指定了工作温度范围–55°C至+125°C

此致,

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,David,

    指定的温度是数据表规格可保证的范围。 零件将在任何给定规格的最小/最大限制范围内运行。

    工作温度是指设备能够正常运行而不会造成损坏的范围,但某些规格可能会偏离表中指定的范围,并且性能不能得到保证。

    绝对最大额定值是指设备可能永久性损坏的极限值。 在这种情况下,绝对最大值与工作温度相同,因此设备将按预期运行,直至超过热限制并遭受损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你太棒了。

    David