This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6553:单电源中的输出夹具

Guru**** 2526640 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/626963/lmh6553-output-clamp-in-single-supply

部件号:LMH6553

你(们)好

我们将在5V单电源和全差速器操作中使用LMH6553。
我关注的是questinos。

1.
在5V单电源操作中,单端输出的高电平和低电平是什么?
(接地至5V?)

二.
使用VCM,我们能否控制输出摆动的中轨?

3.
我们是否可以在单电源操作中使用VCLAMP功能?
例如,
5V单电源,VCM =2.5V,VCLAMP默认为
输出摆动夹紧在1.5V和3.5V之间?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    要回答您的问题:
    1.在单个5V电源上,单端输出的高电平和低电平输出取决于所选的VCLAMP电压和VCM电压。 输出高电平将限制为VCLAMP,低电平限制为2Vcm - VCLAMP,只要VCM < VCLAMP < VCM + 2V。 我建议阅读第22页和第23页上的夹紧操作,了解更多详细信息和示例。
    2.可以,您可以使用VCM控制中轨输出摆动。
    3.是的,您可以使用VCLAMP功能,而无需考虑单电源操作。 默认情况下,VCLAMP电压设置为来自中轨的0.5V,如果保持浮动,则设置为VCM。 在5V单电源,VCM = 2.5V和VCLAMP (默认/浮动)的情况下,每个单端输出均夹紧在3V和2V之间。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit

    感谢您的回复。

    >3.
    我为默认钳位电压引用了错误的参数。
    应参考的Vs =+/- 2.5V的规格。

    让我确认默认的VCLAMP。
    当VCLAMP浮动时,VCLAMP电压是从中轨还是使用其默认值设置的VCLAMP电压?

    因此,如果VCLAMP处于浮动状态,则问题1的答案不适用。
    >输出高电平将限制为VCLAMP,低电平将限制为2Vcm - VCLAMP,只要VCM < VCLAMP < VCM + 2V。

    另外,我还有一个问题。

    此时,我想获得5V单电源的最大回转电平。

    我相信以下条件可能是最大挥杆条件之一。

    VCM = 2.5V,VCLAMP = 4.5V,这是因为VCLAMP (最大)为VCM + 2V。

    (高电平和低电平分别限制为4.5V和0.5V。)

    因此,假定为5V单电源,最大输出摆幅应为4Vpp。

    我的理解是否正确?


    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.是的,VCLAMP电压是从中轨或VCM设置的,当VCLAMP处于浮动状态时,其默认值为。 对于+/-2.5V电源且VCLAMP为浮动,VCLAMP将设置为高于VCM 0.5V。 因此,当VCLAMP浮动时,在+/-2.5V电源上,VCM = 0V时,每个单端输出的电压摆幅将从+0.5V至-0.5V。

      

    2.对于VCM = 2.5V的单个5V电源方案,由于 VCM +2V处的VCLAMP (最大),因此设置VCLAMP = 4.5V应该是正常的。  但是,在这种情况下,最大输出摆幅受输出级靠近任一电源(输出电压 <+/- 1.33V)的摆动能力的限制,如下图所示。 在正极端,放大器输出将在3.83V时饱和,即使在达到4.5V的VCLAMP之前也是如此。 同样,在负极侧,放大器输出将在1.17V时饱和,甚至在达到0.5V的VCLAMP之前。 因此,5V电源上的最大单端输出电压限制为2.66Vpp或5.32Vpp (差分)。

    此致,

    Rohit