你(们)好
我们将在5V单电源和全差速器操作中使用LMH6553。
我关注的是questinos。
1.
在5V单电源操作中,单端输出的高电平和低电平是什么?
(接地至5V?)
二.
使用VCM,我们能否控制输出摆动的中轨?
3.
我们是否可以在单电源操作中使用VCLAMP功能?
例如,
5V单电源,VCM =2.5V,VCLAMP默认为
输出摆动夹紧在1.5V和3.5V之间?
BestRegards
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们将在5V单电源和全差速器操作中使用LMH6553。
我关注的是questinos。
1.
在5V单电源操作中,单端输出的高电平和低电平是什么?
(接地至5V?)
二.
使用VCM,我们能否控制输出摆动的中轨?
3.
我们是否可以在单电源操作中使用VCLAMP功能?
例如,
5V单电源,VCM =2.5V,VCLAMP默认为
输出摆动夹紧在1.5V和3.5V之间?
BestRegards
您好,Rohit
感谢您的回复。
>3.
我为默认钳位电压引用了错误的参数。
应参考的Vs =+/- 2.5V的规格。
让我确认默认的VCLAMP。
当VCLAMP浮动时,VCLAMP电压是从中轨还是使用其默认值设置的VCLAMP电压?
因此,如果VCLAMP处于浮动状态,则问题1的答案不适用。
>输出高电平将限制为VCLAMP,低电平将限制为2Vcm - VCLAMP,只要VCM < VCLAMP < VCM + 2V。
另外,我还有一个问题。
此时,我想获得5V单电源的最大回转电平。
我相信以下条件可能是最大挥杆条件之一。
VCM = 2.5V,VCLAMP = 4.5V,这是因为VCLAMP (最大)为VCM + 2V。
(高电平和低电平分别限制为4.5V和0.5V。)
因此,假定为5V单电源,最大输出摆幅应为4Vpp。
我的理解是否正确?
BestRegards
您好,
1.是的,VCLAMP电压是从中轨或VCM设置的,当VCLAMP处于浮动状态时,其默认值为。 对于+/-2.5V电源且VCLAMP为浮动,VCLAMP将设置为高于VCM 0.5V。 因此,当VCLAMP浮动时,在+/-2.5V电源上,VCM = 0V时,每个单端输出的电压摆幅将从+0.5V至-0.5V。
2.对于VCM = 2.5V的单个5V电源方案,由于 VCM +2V处的VCLAMP (最大),因此设置VCLAMP = 4.5V应该是正常的。 但是,在这种情况下,最大输出摆幅受输出级靠近任一电源(输出电压 <+/- 1.33V)的摆动能力的限制,如下图所示。 在正极端,放大器输出将在3.83V时饱和,即使在达到4.5V的VCLAMP之前也是如此。 同样,在负极侧,放大器输出将在1.17V时饱和,甚至在达到0.5V的VCLAMP之前。 因此,5V电源上的最大单端输出电压限制为2.66Vpp或5.32Vpp (差分)。
此致,
Rohit