This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240增益错误问题

Guru**** 2768865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/626395/ina240-ina240-gain-error-issue

部件号:INA240

您好,

 客户设计的蓄电池测试解决方案使用 了电流感应 IN240A3。如下所示的原理图,设计规格为输出60A电流,精确度为0.1 % ,因此输出电流误差小于60mA。 根据INA240A3数据表,(增益为100V/V,增益错误 类型值为0.05 % ,最大值为0.2 %)。 现在 ,当系统通电时,  DCCURR+/DCCURR-处输入 1A电流源(50mV), 输出端的输出电压约为2~3mV,这意味着3mV电压错误时60mA电流错误,并且在操作时间将超出系统规格。 在相同条件下,更换的TI INA301A3 (增益为100V/V,最大增益错误为0.1 %)获得相同的结果。 客户想要校准增益错误,但困惑增益错误不稳定,无法设置增益效率 。客户 想要知道如何修复它。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elan,

    您所附的示意图未在接线柱上找到。  我想您可能只是想将图形粘贴到文本编辑器中,而不是使用回形针或多形按钮来附加它们? 在任何情况下,您是否介意使用高级编辑器中的附件按钮再次发送它们?

    请确保原理图和/或接线柱包含总线电压,电源电压和并联电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Jason:

     随附的原理图供您参考。客户只需测试此零件电路,即可获得与之前描述相同的结果。请提供帮助。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elan,

    此原理图非常有趣-输入过滤器与我们通常推荐的过滤器不同。  通常,我们将CA28放在RA14和RA5的放大器侧,通常不包括CA72和CA73。  在不了解有关应用程序的更多信息的情况下,我们通常建议使用以下输入筛选器:

    让我来看看您给出的计算结果-

    在5V电源和增益= 100 V/V时,最大输入电压为50mV, 但请记住,最大输出可能低至VS-200mV,因此实际最大输出电压为4.8V,这意味着保证您保持在线性范围内的最大输入电压仅为48mV。  输出的摆动至GND可能高达GND+10mV,因此您可以看到输出的最小感应电压为100uV。

    增益误差规格适用于输出电压大于50mV且小于VS-200mV的电压,因此实际上,在指定的增益误差下,您可以用来保持线性范围的输入范围为500uV-48mV,Vs=5V。

    如果您想最大限度地利用输入范围,则需要一个感应电阻= 48mV/60A = 0.8mOhm。

    因此,您可以想象,在指定的增益误差下测量的最小电流为500uV/0.8mOhm =.625A。

    增益误差不考虑偏移误差,而偏移误差在较小的Vsense电压下主导测量的%误差。  VOS,PSRR和CMRR都导致偏移错误。  假设您使用的是12V总线电压和0.8mOhm电阻,这就是错误曲线的样子。  它不一定适用于A3版本,但它可以为您提供想法。  我添加了一条红线,显示0.625A的位置,这样您就可以看到偏移量对该测量误差的影响程度。

    我希望这能澄清不同的误差来源如何影响测量精度。  我认为它可以通过多点校准例程在设备/系统级别进行校准。