主题中讨论的其他部件: OPA335
尊敬的支持团队:
客户正在使用具有此类电阻值 的以下电路进行电流感应:R42=R43=1K,R36=680K,R49=200K,所有电阻器都具有0.1 % 精度。3.3V电源具有1 % 精度。 IDC1信号用于平均电流控制,即使电源具有相同的电流,由于模块中的电阻不同,IDC1也可能有差异。
Vout和R43的左侧是印刷电路板铜板,由于制造精度,17 % 电阻差异约为。
此电路的架构与INA210相似, 它们的增益是200倍,过电流前铜板上的电压为10mV, 它们还需要采样负电流,因此它们在电流的正输入处应用2.5mV偏移电压。 它们需要将-5mV~10mV信号转换为0~2.5V输出。
因此问题是:
1.是否有更好的方法来处理铜板上的错误?
电源精度1 % 是否会影响输出信号?
3.使用INA210是否有帮助? (从INA210 d/s开始,Vref精度 也会影响输出)。
太棒了!