您好,
您能否就此设计提供一些建议?
我想在音频范围内改进我的OPA1632的规格。 在这种情况下,如果输入电压"过高"(超过我想要使用的整个范围的三分之一),我的输出会得到一些高谐波。 我注意到,当我拆下C2和C4时,这些谐波会降低(从而获得更好的THD和SINAD),但我希望进一步改进。
设计是否有一些我遗漏的"明显缺陷"? 您是否对R5/R6/C3值有任何建议? 如果我拆下C2和C4,是否"错误"?
提前感谢。
此致,
Theo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
您能否就此设计提供一些建议?
我想在音频范围内改进我的OPA1632的规格。 在这种情况下,如果输入电压"过高"(超过我想要使用的整个范围的三分之一),我的输出会得到一些高谐波。 我注意到,当我拆下C2和C4时,这些谐波会降低(从而获得更好的THD和SINAD),但我希望进一步改进。
设计是否有一些我遗漏的"明显缺陷"? 您是否对R5/R6/C3值有任何建议? 如果我拆下C2和C4,是否"错误"?
提前感谢。
此致,
Theo
您好,Theo:
我认为您的设计中没有明显的缺陷。 但是,我不建议移除C2和C4,因为在驱动大的10.1nF电容器时,如果没有它们,您的电路将会振荡。 我还建议在输入引脚上安装一个1nF帽,如下所示,以确保稳定性。
要改进THD和SINAD,我认为您可以通过减少OPA1632输出的负载来改进它。 您可以尝试为R7选择较高的值,然后为C3选择较低的值,同时保持相同的角频率。 此外,如果您可以尝试增加RF值(电路中的R8和R9),然后降低CF值(电路中的C2和C4),保持相同的角频率,THD可能会有一些改进。 但是,我会谨慎地提高电阻值太多,否则您可能会在输出端产生大量热噪声。
此致,
Rohit