This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:"余量"和动态规格改进

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/625574/opa1632-headroom-and-dynamic-specifications-improvement

部件号:OPA1632

您好,

您能否就此设计提供一些建议?

我想在音频范围内改进我的OPA1632的规格。 在这种情况下,如果输入电压"过高"(超过我想要使用的整个范围的三分之一),我的输出会得到一些高谐波。 我注意到,当我拆下C2和C4时,这些谐波会降低(从而获得更好的THD和SINAD),但我希望进一步改进。

设计是否有一些我遗漏的"明显缺陷"? 您是否对R5/R6/C3值有任何建议? 如果我拆下C2和C4,是否"错误"?

提前感谢。

此致,
Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Theo:

    我认为您的设计中没有明显的缺陷。 但是,我不建议移除C2和C4,因为在驱动大的10.1nF电容器时,如果没有它们,您的电路将会振荡。 我还建议在输入引脚上安装一个1nF帽,如下所示,以确保稳定性。  

    要改进THD和SINAD,我认为您可以通过减少OPA1632输出的负载来改进它。 您可以尝试为R7选择较高的值,然后为C3选择较低的值,同时保持相同的角频率。 此外,如果您可以尝试增加RF值(电路中的R8和R9),然后降低CF值(电路中的C2和C4),保持相同的角频率,THD可能会有一些改进。 但是,我会谨慎地提高电阻值太多,否则您可能会在输出端产生大量热噪声。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rohit:

    我最初的THD问题来自钳位二极管,而我在这个特定的模拟中没有包括这些二极管。 我用更高性能的THD切换后获得了大约15dB的THD。

    我将保留C3和C4的拆下状态。 它们不会影响我正在寻找的音频频带的性能,将其移除可提高我的THD规范。 此电路驱动的ADC "难以驱动",因此很遗憾,需要将C5保持在该值。

    感谢您的反馈。

    此致,
    Theo