This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:偏移电压取决于输出电流

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/622922/opa454-offset-voltage-depended-on-output-current

部件号:OPA454

尊敬的技术支持团队:

我对OPA454有一些疑问。

配置为电压随动件,当输出电流增加时显示偏移电压。

0mA:偏移电压0.1mV

50mA:偏移电压7.7mV

下面是我的测试结果和原理图的详细信息。

e2e.ti.com/.../result.pdf

我想确认此偏移电压本身是否是OPA454的行为。  

您是否在50mA上具有Vo (来自导轨的电压输出摆动)?

数据表只有IO=26mA。

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    数据表中的图10 (如下所示)旨在演示输出电压摆幅如何随输出电流变化。 此图通常是指供油轨,但在本例中,它仅在最大供油量下进行测试。  

    但是,我认为您观察到的行为与输出限制无关,因为您距离两个导轨的电压都超过几伏。  这种行为实际上是任何运算放大器都可以看到的。 如果您在所附表格中注意到,随着输出电流的增加,指定测量值的AOL也会减少。 这是因为输出级的增益随着驱动电流的增加而降低。 您可以将AOL视为随输出电压变化而变化的偏移电压,它定义为AOL = Vout/Vos。 随着AOL的降低,要保持给定的输出电压,偏移电压也必须增加。 例如,如果50mA的AOL已降级至约60dB,则对应于1/10^μ A (60dB/20)= 1mV/V 因此,对于输出处的每个电压,您将获得额外的1mV偏移。 如果您有兴趣,以下文章将详细说明这种关系:  

    此外,闭环运算放大器的传输函数为Vout = Vin * AOL /(1 + AolB),其中B为反馈系数。 当AOL较大时,这实际上会降低到1/B,从而产生熟悉的1+RF/Ri增益等式。 随着AOL的降低,尽管引入了其他增益错误。 例如,如果您在缓冲区配置中,AOL的电压为60dB,则会导致额外的1mV错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zak Kaye,

    感谢您的回复。

    我知道,增加的产出会导致产出的偏移。

    我无法使用TINA TI在0mA和50mA之间重现此行为。

    OPA454仿真模型没有它,对吧?

    请参阅 随附的我的模拟文件。

    e2e.ti.com/.../OPA454.TSC

    此致,

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    不幸的是,OPA454是一个较旧的模型,不能准确地对输出负载的影响进行建模,如上面的数据表曲线所示。 此外,我们的型号目前不包括AOL随输出电流增加而降低的影响,因此您将不会在SIM中看到上述偏移。 我们一直在努力改进我们的模式,并希望在不久的将来包括这种影响。