This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMP8601:在下面的示例电路中,为什么输出电压从2V开始?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMP8601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/624091/tina-spice-lmp8601-in-the-sample-circuit-below-why-does-the-out-voltage-start-from-2v

部件号:LMP8601
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

感谢您的赞助。  

在下面的示例电路中,为什么输出电压从2V开始?  我认为它从0 V开始,因为没有任何东西连接到偏移引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我相信,如果你看一下信号发生器VG1,然后单击[...],它定义了波形的类型,我很确定目前是"方波",你可以看到可生成的信号类型和它们的外观。 我也认为这就是TINA对方波的模型。 如果您只需要一点信号,您可以在另一个波形选项中逐个定义信号。

    此外,请在运行瞬态时尝试使用“使用初始条件”选项。 这也可能是问题,但我无法确定。 希望这有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的回复迟到了,感谢您的回复。 由于我的知识很少,即使考虑到您的提示,我也无法理解为什么输出电压从2V而不是0V开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JapaneseStudent,您好!

    感谢您使用TI E2E! 我们将尽力为您提供帮助。 您能否将您的模拟发送给我们? 您可以在回复中附加它。  

    我很好奇您在哪里找到了LMP8601型号,因为我们的网站上没有提供任何型号。 您是否从PSPICE导出了它?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JapaneseStudent,

    由于您的输入以1A开始(VG1 = 10V,R2 = 10欧姆,10V/10ohm = 1A),因此您的输出以2V开始。 1A x 100m Ω x 20V/V = 2V。 它将上升到1.1A,然后下降到0.9A,但模拟从VG1 = 10V开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Mayrim Verdejo女士:
    感谢您的回复。 我通过Jason Bridgeon先生的回答解决了这个问题。
    我不知道我可以发送模拟电路。 我将从现在开始发送模拟电路。
    我从C:\Program Files (x86)\DesignSoft\Tina 9 - TI\Examples\NSC Test circs\LMP8601 Test circuit.TSC获得LMP8601样本电路
    感谢您的善意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jason Bridgeon先生:
    谢谢你,我解决了这个问题。 我非常感谢你。
    我误解了由于偏移引脚未连接,电压从0 V开始
    我得救了,因为我周围没有人熟悉这种事情。 现在我可以使用LMP 8601设计电路了。
    万分感谢。

    我犯了一个错误,作出了"这解决了我的问题"的答复。