This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:最大功耗

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/625088/lm393-maximum-power-dissipation

部件号:LM393

 最大功耗是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Devon:

    最大功耗由封装的热阻和您的最高环境温度决定。

    您需要确定总负载和静态电流,转换为瓦特,然后乘以封装热阻(thetajA)。

    这将使您的温度*上升*到环境温度。 请记住,"环境"还需要包括您的最高系统温度(如70°C)。 请记住,如果主板上有耗电设备,主板温度可能高于系统环境空气温度。

    例如,如果计算的总耗散为100mW,并且您位于TSSOP-8封装中,则总温升将为0.1W * 149C/W =高于环境温度的14.9°C。

    计算得出的总最高温度不能高于最大接点温度(150°C)。 在实践中,您希望将接点温度保持在低于该值,最好保持在指定的最大温度范围规范(125°C)。

    我们可以反向研究公式以找到最大允许功率耗散。

    让我们使用TSSOP-8软件包作为最坏的情况:

    假设:

    149°C/W时的TSSOP封装

    最高系统温度:70°C

    最高接点温度:125°C

    因此:

    125°C - 70°C = 55°C最大允许升高

    55 / 149 = 0.37W最大功率(似乎合理)

    请记住,总功率必须包括*each*输出的功率以及比较器的基准电源电流。

    计算每个输出的功率有点复杂。 您必须将输出电流乘以输出中的电压下降量。

    因此,看图3,如果负载为10mA,则降压为200mV。 10mA * 200mV = 2mW (或两个通道的总功耗为4mW)。

    电源为总静态电流乘以电源电压(使用最坏情况下的电源电流)。

    假设5V电源,总静态电源电流为1mA (注意每通道规格-您有两个通道)。 5V * 1mA = 5mW

    因此,您的总功率为2mW + 2mW + 5mW = 9mW -远低于最大370mW。 9mW * 149C/W = 1.3°C上升! 不值得担心

    再次强调-您需要使用自己的数字运行这些设备-特别是在使用高电源电压和重(>20mA)负载时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢