This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:更换lmv358上的电容器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/624659/lmv358-replacement-of-capacitors-on-lmv358

部件号:LMV358

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mehul,

    您是否考虑过降低电压增益? 20mV输入在5V电压下进行裁切。
    是否所有LMV358样本的信号都有噪音,或者只是一些?
    您能否提供完整的部件号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何改善这些信号? 回复我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BOB-0.9816万...部件号


    lmv358红色模块100倍增益放大器,低噪声。我想放大输入信号,因为输入信号在MV中非常低。那么,在1 Hz频率下如何提高?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mehul,

    确保放大器靠近信号源。 尝试使用屏蔽电缆。 观察接地回路;使电路板的接地连接成为星形点。 这意味着电源,输入和输出接地均连接在此处。