This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA388:输出电压范围

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA388, TLV369, TLV2369

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/622934/opa388-output-voltage-range

部件号:OPA388
主题中讨论的其他部件: TLV369TLV2369

团队成员,您好!

OPA388数据表显示它是真正的轨对轨I/O设备。 其他的零交叉运算放大器没有这样说。 它与其他产品有何不同?

此外,您能否告诉我数据表上图10和图25的电源电压信息?

我认为数据使用+/-2.5V电源电压,因为没有描述,但看起来输出支持的电压也超过+/-2.5V。

对运算放大器输出级的供电是否也使用充电泵供电以及输入级?

此致,

Taketo Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taketo,

    零交叉运算放大器是实现轨对轨运算放大器的一种方法。

    下面是有关此主题的更多信息:

    关于您的问题,输出级是否有充油泵:不是。 造成这种情况的主要原因是需要一个巨大的电容器,因为输出电流可能高达数十mA。 充油泵缺失也是输出无法完全摆动到负极和正极轨的原因。 轨对轨部件在输出时永远不能完全摆到轨上或滑出轨外。 在我们的精密实验室中,我们将介绍以下主题:

    遗憾的是,图10和25中的数据表规格是错误的,其电源电压应为+/-2.75V。 图25中的裁剪似乎距离输入太远,并且没有按比例向右缩放。 它应为1V/div。

    但要获得可靠的来源,请使用下表中的规格:

    这显示了不同负载下输出摆幅的线性范围。

    希望这有帮助。

    最佳,

    Miriam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Miriami-San,

    感谢您的回答。
    我了解图10和25中的电源信息缺失,它们是+/-2.75V。

    关于TI的零交叉运算放大器,sboa181a.pdf表1中列出的部件是我们目前拥有的全部部件?

    此致,
    Taketo Sato
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Takebo-San,

    技术说明提到几乎所有TI的零交叉运算放大器;只有TLV369和TLV2369未用于成本敏感型项目。

    最佳,

    Miriam